Equipamiento completo para accionadores de 1/4 de vuelta
Finalidad
En las aplicaciones industriales de proceso en las que se utilizan fluidos, aire o gases, las válvulas se emplean para las tareas de dosificación y control. Raramente se suelen accionar estas válvulas manualmente. Normalmente, existen accionadores neumáticos que se encargan de las tareas de regulación mecánica. Durante este proceso se debe controlar electrónicamente la posición final de las válvulas: por un lado, para informar al sistema de control de que se ha alcanzado una determinada posición (p.ej. "abierto" o "cerrado"); y por otro lado, porque es necesario supervisar las válvulas desde un punto central.
Puesta en práctica
La gama T5 incluye dos detectores inductivos para la detección del estado "abierto" o "cerrado" de un movimiento giratorio mediante levas de conmutación. La salida TON controla la válvula magnética del accionamiento giratorio neumático. La conexión AS-i permite el conexionado directo con el cable plano amarillo a través de una toma vampiro M12. Los LED se utilizan como indicadores de los estados de conmutación de las entradas y salidas.
Ventajas para el cliente
Con la utilización de las técnicas de producción más modernas se ha conseguido integrar en una carcasa muy reducida la tecnología AS-i más novedosa con sensores y salidas de conmutación. El montaje se efectúa con dos tornillos sobre los accionamientos giratorios, según la norma VDI / VDE 3845. Un LED combinado para fallos de periféricos y de comunicación en el módulo indica al usuario dos señales importantes durante la puesta en marcha y el funcionamiento. Por medio de dos bits de datos se pueden evaluar, por primera vez en la salida y por separado, los fallos "cortocircuito" y "rotura de cable", a fin de poder generar unos datos de asistencia todavía más concretos. El set de componentes contiene todos los elementos necesarios para el control de un accionador de 1/4 de vuelta, incluida la válvula magnética. Todas estas cualidades facilitan al usuario el montaje, la puesta en marcha y el mantenimiento del sistema AS-interface, además de que aumentan la disponibilidad de toda la red.
En las aplicaciones industriales de proceso en las que se utilizan fluidos, aire o gases, las válvulas se emplean para las tareas de dosificación y control. Raramente se suelen accionar estas válvulas manualmente. Normalmente, existen accionadores neumáticos que se encargan de las tareas de regulación mecánica. Durante este proceso se debe controlar electrónicamente la posición final de las válvulas: por un lado, para informar al sistema de control de que se ha alcanzado una determinada posición (p.ej. "abierto" o "cerrado"); y por otro lado, porque es necesario supervisar las válvulas desde un punto central.
Puesta en práctica
La gama T5 incluye dos detectores inductivos para la detección del estado "abierto" o "cerrado" de un movimiento giratorio mediante levas de conmutación. La salida TON controla la válvula magnética del accionamiento giratorio neumático. La conexión AS-i permite el conexionado directo con el cable plano amarillo a través de una toma vampiro M12. Los LED se utilizan como indicadores de los estados de conmutación de las entradas y salidas.
Ventajas para el cliente
Con la utilización de las técnicas de producción más modernas se ha conseguido integrar en una carcasa muy reducida la tecnología AS-i más novedosa con sensores y salidas de conmutación. El montaje se efectúa con dos tornillos sobre los accionamientos giratorios, según la norma VDI / VDE 3845. Un LED combinado para fallos de periféricos y de comunicación en el módulo indica al usuario dos señales importantes durante la puesta en marcha y el funcionamiento. Por medio de dos bits de datos se pueden evaluar, por primera vez en la salida y por separado, los fallos "cortocircuito" y "rotura de cable", a fin de poder generar unos datos de asistencia todavía más concretos. El set de componentes contiene todos los elementos necesarios para el control de un accionador de 1/4 de vuelta, incluida la válvula magnética. Todas estas cualidades facilitan al usuario el montaje, la puesta en marcha y el mantenimiento del sistema AS-interface, además de que aumentan la disponibilidad de toda la red.
Productos utilizados en esta aplicación
Más aplicaciones dentro de este grupo de productos