ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Automobilindustrie

Scania Nederland B.V.

Ankopplung von Sensoren und Aktuatoren an AS-Interface und AS-i Safety at Work
 
Scania Nederland B.V. im niederländischen Zwolle ist eines der größten LKW-Werke weltweit. Seitens der Automatisierungstechnik sollte von der Anlagenkonzeption bis hin zur Installation und Wartung möglichst wirtschaftlich vorgegangen werden. Dies bedeutete auch, daß Erweiterungen der Anlage möglichst schnell und einfach realisierbar sein sollten. Um diese Vorgaben erfüllen zu können, mußte ein System ausgewählt werden, welches den Verdrahtungsaufwand drastisch reduziert sowie Projektierung, Inbetriebnahme und Wartung wesentlich vereinfacht. Somit konnte nur ein dezentrales Automatisierungssystem ausgewählt werden, das ohne aufwendige konventionelle Parallelverdrahtung auskommt. Man setzte auf das (Feldbus-) System Aktuator-Sensor-Interface (AS-i), welches sich seit Jahren in vielen Bereichen der Industrieautomation bewährt hat.
 
Download Projektbericht im PDF Format (305 kb)
 
Montageplatz bei Scania Nederland B.V.