Integration von Sicherheitsschaltern direkt an AS-i Safety at work.
Safety at work: Anschluß für Sicherheitsnäherungsschalter.
Safety at work ist die sicherheitstechnische Erweiterung des bestehenden AS-Interface Systems. Der Anwender hat nun die Möglichkeit, berührungslos wirkende Sicherheitsnäherungsschalter ohne zusätzliches Gegenstück auch in Verbindung mit mechanischen Kontakten in das AS-i Netzwerk einzubinden.
Der große Vorteil liegt in der gemeinsamen Nutzung von Standard- und sicherheitsrelevanten Komponenten an einem System - zusammen mit den Vorteilen der ifm Sicherheitsschalter. Zu den bestehenden Komponenten kommt lediglich ein Sicherheitsslave (G1506S) hinzu.
Anwendung Für die Anbindung des Slavemoduls G1506S wird zusätzlich zu den AS-i at Work-spezifischen Angaben noch die Anzahl der angeschlossenen Sicherheitsschalter parametriert.
Zulassungen Das AS-Interface Eingangsmodul G1506S ist zugelassen bis Steuerungskategorie 4 nach EN 954-1 bzw. Anforderungsklasse 5 nach DIN V 19250 / DIN V 19251 und DIN V VDE 0801. Es ist zudem durch den TÜV zertifiziert.