Auf das Echo kommt es an! Mikrowellensensor efector gwr.
Innovatives Messprinzip auch für Kompaktbehälter.
2 programmierbare Schaltausgänge mit Hysterese- und Fensterfunktion.
Einfache Medienauswahl über das Benutzermenü.
Direkte Anzeige des aktuellen Füllstands mittels LED-Display.
Geringe Blockdistanz* und gute Anhaftungsunterdrückung.
Überzeugendes Preis- / Leistungsverhältnis.
* = inaktiver Bereich
Anwendung Füllstandsensoren vom Typ LR arbeiten auf der Basis von geführter Mikrowelle und sind zur kontinuierlichen Füllstandüberwachung in wasserbasierenden Medien wie Kühlschmierstoffen und Reinigungsflüssigkeiten geeignet.
Montage Der Sensor wird direkt mittels Prozessanschluss G 3/4 oder Flansch im Behälter montiert. Bei Bedarf kann der Sensorstab einfach durch den Anwender gekürzt und an den Behälter angepasst werden.
Einstellung Die Einstellung aller Parameter sowie die Programmierung der Schaltpunkte und die Anzeige des aktuellen Füllstands erfolgen über ein 4-stelliges alphanumerisches Display.
Anmerkungen: Beachten Sie bitte, daß in Ihrem Browser das aktuelle Flash-Plugin (mindestens Version 8) installiert ist. Ansonsten können Sie dieses Plugin auch bei Macromedia kostenlos herunterladen. Für Interessenten, die sich das Plugin nicht installieren möchten, bieten wir eine direkt ausführbare Datei (EXE-File) mit integriertem Flashplayer als Download an.
Die Bedienung erfolgt im Normalfall mit der Maus. Bitte beenden Sie die Animation durch Schließen des separaten Browser-Fensters.