Hotline 0800 88 80 33

Warum Druckluft messen?

In nahezu allen industriellen Bereichen sowie in der Prozeß und Verfahrenstechnik wird Druckluft genutzt. Sei es zum Antreiben, Steuern, Bewegen oder Transportieren.

Druckluft ist einer der teuersten industriell genutzten Energieträger. Deshalb tritt die Optimierung des Verbrauches und das Wissen wo sie verbraucht wird, immer mehr in den Vordergrund. Durch die Beseitigung von Leckagen lassen sich enorme Kosten einsparen.

Leckagenverluste von bis zu 30 % der erzeugten Druckluftmenge sind keine Seltenheit. Diese frühzeitig zu Erkennen und zu beseitigen erspart enorme Kosten bei der Bereitstellung und schont die Umwelt.

Schon seit Jahren wird in Kampagnen, wie z. B. www.druckluft-effizient.de, mit Anwendern von Druckluft, Herstellern von Druckluftanlagen und Instituten nach Optimierungsmöglichkeiten gesucht, nicht zuletzt auch um die Umwelt bei der Erzeugung der Druckluft zu entlasten.

Optimieren kann man aber nur, wenn man weiß, wo wieviel verbraucht wird und wo Leckagen auftreten. Hierzu ist die Erfassung und Kontrolle des Verbrauches durch Meßsysteme notwendig. ifm electronic hat hierfür mit dem efector metris einen Druckluftverbrauchszähler entwickelt, der genau diesen Anforderungen gerecht wird.