Schwingungsdiagnose an einem Homogenisierer
Anforderung
Engpassmaschinen wie Homogenisierer führen bei Ausfall zu hohen Stillstandskosten. Veränderungen im Betriebsverhalten, zum Beispiel verursacht durch unzulässige Unwucht oder Wälzlagerschäden, hinterlassen aber immer ihren dynamischen Fingerabdruck.
Umsetzung
Das kompakte Diagnosesystem efector octavis wertet nach Methoden der Frequenzananalyse das Schwingungsverhalten aus. Als Sensor dient ein mikromechanischer Beschleunigungssensor. Daten können ohne Experten Know-how dezentral erfasst, verarbeitet und ausgewertet werden. Der Körperschall wird erfasst, das Frequenzspektrum berechnet und so der Wälzlagerzustand und die Unwucht bewertet. Der Zustand ist direkt vor Ort ablesbar und wird zudem durch binäre Schaltausgänge signalisiert. Auch die Anbindung an ein Bussystem ist möglich.
Kundennutzen
Der efector octavis ist für die Früherkennung von Wälzlagerschäden oder Unwucht geeignet. Die kontinuierliche Überwachung bietet eine zuverlässige und kosteneffektive Lösung gegenüber intermittierenden Methoden. Das Gerät vom Typ VE1001 ermöglicht die Überwachung von bis zu fünf unterschiedlichen Objekten beziehungsweise 20 einzelnen Frequenzen. Als Objekt wird ein Wälzlager oder eine Welle definiert. Mit dem efector octavis permanente Schwingungsüberwachung ab sofort keine Frage des Preises mehr.
Engpassmaschinen wie Homogenisierer führen bei Ausfall zu hohen Stillstandskosten. Veränderungen im Betriebsverhalten, zum Beispiel verursacht durch unzulässige Unwucht oder Wälzlagerschäden, hinterlassen aber immer ihren dynamischen Fingerabdruck.
Umsetzung
Das kompakte Diagnosesystem efector octavis wertet nach Methoden der Frequenzananalyse das Schwingungsverhalten aus. Als Sensor dient ein mikromechanischer Beschleunigungssensor. Daten können ohne Experten Know-how dezentral erfasst, verarbeitet und ausgewertet werden. Der Körperschall wird erfasst, das Frequenzspektrum berechnet und so der Wälzlagerzustand und die Unwucht bewertet. Der Zustand ist direkt vor Ort ablesbar und wird zudem durch binäre Schaltausgänge signalisiert. Auch die Anbindung an ein Bussystem ist möglich.
Kundennutzen
Der efector octavis ist für die Früherkennung von Wälzlagerschäden oder Unwucht geeignet. Die kontinuierliche Überwachung bietet eine zuverlässige und kosteneffektive Lösung gegenüber intermittierenden Methoden. Das Gerät vom Typ VE1001 ermöglicht die Überwachung von bis zu fünf unterschiedlichen Objekten beziehungsweise 20 einzelnen Frequenzen. Als Objekt wird ein Wälzlager oder eine Welle definiert. Mit dem efector octavis permanente Schwingungsüberwachung ab sofort keine Frage des Preises mehr.
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe
- Druckluftverbrauchssensor efector metris überwacht die Käseproduktion
- Drucküberwachung in Homogenisieranlagen
- Füllstandsabfrage an einem Tank
- Kontinuierliche Lagerüberwachung an einem Separator
- Lichtschranke überwacht die Käseproduktion
- Optischer Abstandssensor efector pmd überwacht Speiseeisproduktion
- Positionsrückmeldung an Pneumatikzylindern
- Schwingungsdiagnose an einem Homogenisierer
- Temperaturüberwachung an einem Wärmetauscher
- Trockenlaufschutz an einer Pumpe