Hotline 0800 88 80 33

Füllstandüberwachung im Spänebunker

Anforderung
Spanabhebenden Werkzeugmaschinen produzieren neben den Werkstücken auch eine nicht unbedeutende Menge an Spänen. Diese werden nicht benötigt. Da sie aber ein großes Volumen haben, ist es notwendig, sie permanent in einen Spänebunker abzuführen, da sie bei der Produktion weiterer Werkstücke stören würden. Dieser Spänebunker soll permanent auf seinen Füllstand hin überwacht werden.

Umsetzung
Da die Späne sehr scharfkantig sind, wurde hier eine optische Lösung gewählt, die mit den Spänen nicht in Verbindung kommt. Mit Hilfe des optischen Abstandsensors O1D100 wird die Füllhöhe von oben überwacht. Ist die maximale Füllhöhe erreicht, gibt der Sensor ein Signal zur Entleerung des Spänebunkers.

Kundennutzen
Durch die automatisierte Entleerung der Spänebunker wird die Produktion der Werkstücke in den Werkzeugmaschinen nicht unnötig unterbrochen. Dies bedeutet eine Steigerung der Produktivität.

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

O1D105 - Optischer Abstandssensor, Sichtbares Laserlicht, Laserschutzklasse 2, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IP 67, Umgebungstemperatur: -10...60 °C, Tastweite: 0,2...10 m, M12-Steckverbindung Selector Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten

collapse Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe