Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
efector valvis: Continuous position sensing for linear valves.
 
 

 
Position feedback for single and double seat valves.

Applications
The efector valvis was designed for feedback of the valve positions on linear valves with a stroke of up to 80 mm. The sensor is fitted over the valve spindle and continuously measures the stroke. Previously selected switch points transmit the actual limits of travel to the controller.

Feedback and diagnosis
The efector valvis signals up to three important valve positions to the controller: valve open, valve closed and any position in-between, e.g. for the seat lift. The resolution of the measuring path of 0.2 mm allows preventive maintenance of the valve disk seals. This way the maintenance intervals can be adapted to the actual wear which in turn increases life and availability.

Easy mounting and adjustment
Using efector valvis means that complex mounting of several individual position sensors is no longer required. Convenient programming of the switch points by simply pushing a button replaces the time-consuming mechanical adjustment to the respective valve positions. Mounting tolerances or sensing ranges do not need to be taken into account any more. This means: Mounting and adjustment in a fraction of the time currently needed.

 IX5006 - Measuring distance 80 mm, Absolute linear measurement, Protection rating IP 67

 Virtual product presentation (flash animation)
 File with integrated flash player – EXE file 521 Kbytes


 
3D Panorama (flash animation)
flash animation efector valvis
Remarks:
Please ensure that the current flash plugin (version 5 and above) is installed in your browser. If not, this plugin can be downloaded free of charge
from Macromedia. Interested persons who do not want to install the plugin can download a directly executable file (EXE file) with integrated flash player from us.

Operation is normally done using the mouse. Please finish the animation by closing the separate browser window.