Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
MonitorAL-3: 2-channel analogue threshold relay for standard signals.
 
 

 
With integrated comparator.

Functions
The monitor AL-3 is a programmable, 2-channel analogue threshold relay with two inputs for analogue standard signals 0/4...20 mA.

It picks up the current signals at separate inputs, compares them with the set limit values and switches the outputs according to the set switching functions. The input signals can be scaled suitably to the measuring range of the sensor or transmitter so that the measured values are indicated on the front display corresponding to their physical unit.

The AL-3 features an output relay with changeover contact and a transistor output per channel. The user can choose between the monitoring of values which exceed or fall below the limit values and window function.
In the “comparator” operating mode a differential pressure can for example be determined from the two input signals, monitored and provided as an analogue value.

 DL2003 - Monitor AL-3, 100...240 V AC/DC