Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Monitor FS-2: to avoid slipping.
 
 

 
Applications
The FS-2 monitor is used for slip monitoring of slipping clutches, e.g. for extruders, tunnel drilling machines and similar machines with slipping power transmission. Conveyor belts can also be monitored efficiently.

So far:
So far standard evaluation systems had only one switch point which stopped the drive in case of blocking. Low slip over a long time however was not detected al-
though this can also lead to non-permissible heating up to destruction of the clutch.

The FS-2 monitor provides double protection:
With one switch point for fast triggering in case of blocking and a second switch point for long-time slip.

 DS2005 - Pulse difference monitor
 DS2105 - Pulse difference monitor, NAMUR inputs