AS-i Slaves für den sicheren und nicht sicheren Bereich.
Sichere und nicht sichere Signalerfassung.
- Anschluss von mechanischen Kontakt und LED-Elementen.
- Anbindung eines NOT-AUS-Tasters nach ISO 13850 und EN 418.
- Zertifizierung nach EN 954-1, Kategorie 4 und IEC 61508, SIL3.
- Einbau der AS-i Slaves in einem Aufbaugehäuse.
- Schnelle und einfache Montage.
Höchste Sicherheit
Die neuen AS-Interface Slaves ermöglichen den einfachen Anschluss von mechanischen Schaltgliedern an das AS-Interface System. Hierbei wird zwischen sicheren und nicht sicheren AS-Interface Teilnehmern unterschieden. Die sichere AS-Interface Platine dient zur Anbindung eines NOT-AUS-Pilzdrucktasters nach ISO 13850 und EN 418 an das Bussystem AS-Interface. In der sicheren Ausführung stehen dem Anwender zwei Eingänge (Öffner) und ein Ausgang zur Ansteuerung eines Leuchtmelders mit LED zur Verfügung. Mit dem sicheren AS-Interface Slave wird die höchste Kategorie 4 nach EN 954-1 (SIL 3 / IEC 61508) erreicht. In der nicht sicheren Ausführung stehen dem Anwender zwei Varianten zur Verfügung: 2E/1A oder 4E/4A. Es können bis zu vier mechanische Schaltglieder abgefragt bzw. Leuchtmelder angesteuert werden, wobei die Energie aus dem AS-Interface System geliefert wird. Die neuen AS-Interface Slaves lassen sich in verschiedenen Aufbaugehäusen unterschiedlicher Hersteller einbauen.
- Zusatzdiagnose Über verschiedene LEDs auf der Platine wird dem Anwender eine exakte Fehlerlokalisierung ermöglicht. Eine rote FAULT-LED signalisiert einen Kommunikationsfehler, der durch ein rotes Dauerlicht angezeigt wird. Eine grüne POWER-LED zeigt die Versorgung aus dem AS-Interface System an. Neben diesen schon bekannten LEDs werden die logischen Eingangszustände ebenfalls als LED dargestellt.
- Inbetriebnahme Die Adressierung der Module kann spannungslos vor der Montage oder im montierten und verdrahteten Zustand erfolgen. Lediglich das bekannte Adressiergerät AC1144 wird hierfür benötigt.