AS-i Safety at Work ClassicLine Modul für den Feldbereich
Sichere Signalerfassung und Ansteuerung der Zuhaltung.
- Anschluss mechanischer Öffnerkontakte für Anwendungen nach IEC 61508/SIL3.
- 2 sichere Eingänge inkl. Querschlussüberwachung, 2 Transistorausgänge.
- Zertifizierung nach EN 954-1, Kategorie 4 und IEC 61508, SIL3.
- Modul mit genormter EMS-Schnittstelle für AS-i und 24 V.
- Geräteanschluss über M12-Buchsen.
Höchste Sicherheit
Das neue ClassicLine Safety at Work Modul ermöglicht den Anschluss von mechanischen Sicherheitsschaltern an das AS-Interface. Die Auswertung nach dem Safety at Work Protokoll erfolgt mit einem der vier zur Auswahl stehenden AS-i Sicherheitsmonitore. Die sichere Datenübertragung auf dem AS-i Bus ist bereits TÜV und BIA abgenommen und eignet sich zur Signalübertragung bis zur höchsten Kategorie 4 nach EN 954-1. Leuchtstarke LEDs auf der Frontseite zeigen die Schaltzustände der Ein- und Ausgänge, Spannungsversorgung und eventuelle Fehler am Modul an. An den zwei Eingängen lassen sich alle Arten mechanischer Sicherheitsschalter mit zwei zwangsöffnenden Kontakten wie auch zwei unabhängige Schaltern mit je einem Kontakt anschließen. Die integrierte Querschlusserkennung erlaubt die Verlegung beider Kontaktsignale in ein Kabel, da etwaige Fehler durch Verletzung des Kabelmantels, Abscherung oder Quetschung erkannt und gemeldet werden. Zwei rote Alarm-LEDs, die wie normale AS-i Ausgänge vom Anwender frei programmierbar sind, können die auslösenden Schalteingänge anzeigen, zudem ist der Status dauerhaft speicherbar.
Vorteile und Kundennutzen
- Diagnose und Selbsttest Der sichere ClassicLine Slave führt nach dem Einschalten der Spannung einen periodischen Selbsttest durch. Dieser wird als sicherer Zustand an den Master übertragen. Nach dem Hochfahren und erfolgreichem Funktionstest wird das Safety at Work Protokoll gestartet (nicht ausgelöst = zyklische Übertragung der Code-Tabelle). Die beiden sicheren Eingänge sind nun betriebsbereit. Während des laufenden Betriebes wird das Modul, das redundant aufgebaut ist, permanent überwacht. Die Eingänge werden auf Querschluss überwacht. Im Fehlerfall (ausgelöst = Codefolge „0000“) zeigt eine rote Error-LED die Störung an. Zusätzlich wird ein AS-i Peripheriefehler generiert.
- Das Safety at Work System Die AS-i Sicherheitstechnik besteht prinzipiell aus zwei Komponenten: Aus einem sicheren Eingangsslave zum Anschluss der Sicherheitssensorik sowie dem Sicherheitsmonitor als Überwachungsglied mit zwangsgeführten Relais zur sicheren Abschaltung der Antriebe beziehungsweise Aktuatoren. Ansonsten werden AS-i Standardkomponenten eingesetzt.
- Adressierung Die Adressierung erfolgt vor der Montage über den am Adressiergerät integrierten Adapter oder nach der Montage durch Verwendung eines Modulunterteils mit Adressierbuchse und einem Adressierkabel mit Klinkenstecker. Noch komfortabler erfolgt die Adressierung mittels ifm Controller e. Das große Grafikdisplay verschafft dem Anwender dabei optimale Übersicht.
Anwendung
Für das sichere AS-i ClassicLine-Modul gibt es ein breites Anwendungsspektrum in den unterschiedlichsten Applikationen. Es eignet sich überall dort, wo es auf dezentral verteilte E /As, modularen Aufbau und Einfachheit des Systems ankommt und gleichzeitig eine hohe Schutzart gegen Umgebungseinflüsse gefordert ist.