Controller E mit SPS und Ethernet-Programmierschnittstelle.
 
 

 
Stand-alone SPS mit CAA-Schnittstelle, Datenaustausch über globale Variablen.
  • Ein oder zwei AS-i Master 2.1, serielle Schnittstelle, CoDeSys-programmierbare SPS nach IEC 61131-3.
  • Ethernet-Schnittstelle 10/100 Mbaud mit CAA*, Modbus on TCP, Internet-Protokoll TCP/ IP.
  • Programmierung, Inbetriebnahme und Diagnose über das Ethernet-Netzwerk.
  • Schutzart IP 20 für Einbau in Schaltschränke und Vor-Ort-Kästen.
  • Grafikdisplay zur Anzeige der Bedienmenüs, Status und Fehlermeldungen.
*CAA steht für CoDeSys-Automation-Alliance, einem Zusammenschluß namhafter Automatisierungsfirmen, zur Standardisierung einheitlicher Programmierschnittstellen.

Vorteile und Kundennutzen

Safety at Work Diagnose
Das integrierte Diagnosetool erlaubt angeschlossene Sicherheitsslaves zu detektieren und Zusatzinformationen auszulesen. Dies erleichtert wesentlich das Auffinden der auslösenden Sicherheitselemente.

Vor-Ort-Diagnose
Elf gut sichtbare Status-LEDs zeigen wichtige AS-i und Ethernet-Betriebszustände an. Sie sind von weitem sichtbar und kennzeichnen den einwandfreien Betrieb (grün) oder bestimmte angewählte Modi z.B. Projektierungsmodus (gelb) bis hin zu Störungen wie fehlende Slaves (rot).
Detaillierte Informationen zeigt das Textdisplay mit Verweis auf den Fehlerort und einer eindeutigen Fehlernummer, was den Service vereinfacht.

AS-i Slaveprofile 7.3.x und 7.4.x
Die Controller E Familie unterstützt den automatischen Datenaustausch zu analogen Slaves mit Profil S-7.3.x. Es können bis zu 248 Analogkanäle beim AC1354 verarbeitet werden. Slaves mit größerer Datenmenge nach Profil S-7.4.x werden ebenfalls erkannt.

Lokale SPS-Funktion / Programmierung nach IEC 61131
Bei modernen Automatisierungskonzepten werden die AS-i Daten über eine oder mehrere Feldbusebenen mit einer Steuerung vernetzt. Da die meisten dieser Systeme größere Datenmengen sammeln, sinkt die Gesamtreaktionszeit der Anlage. Um wieder Echtzeitbedingungen zu erreichen, kann der integrierte, freiprogrammierbare Prozessor genutzt werden, um schnelle Programmteile lokal auszuführen und die Feldbusdaten auf minimale Steuerbefehle zu reduzieren. Als Feldbusprotokoll für den Datenaustausch mit überlagerten SPS-Steuerungen kann das verbreitete Modbus-on-TCP-Prototkoll verwendet werden.

Frei programmierbares Display
Das vollgrafische, hintergrundbeleuchtete Display kann vom Anwender frei programmiert werden. So können anlagenspezifische Meldungen, Temperaturen, Füllstände etc. visualisiert werden. Oft spart man sich ein zusätzliches Bediengerät an der Anlage.

Anwendung
Für die AS-i Controller E Familie gibt es ein breites Anwendungsspektrum in den unterschiedlichsten Applikationen. Überall dort, wo es auf dezentral verteilte E/As, modularen Aufbau und hohe Performance im Gateway ankommt, führt kein Weg an ihr vorbei. Im Bereich der Fördertechnik, des Sondermaschinen- und Handlingsbereiches sowie in der Lebensmittelindustrie haben sich diese Module einen festen Platz erobert.

 AC1353 - Controller E mit Ethernet CAA-Schnittstelle
 AC1354 - Controller E mit Ethernet CAA-Schnittstelle, zwei AS-i Master

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 662 kB).