|  |
| |
|
|
|
|
|
Elektronischer Druckschalter, steuerbar durch externes Analogsignal. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Funktionalität Der ifm-Drucksensor ermöglicht neue Wege im Bereich der Signalauswertung: Die zwei frei konfigurierbaren Schaltausgänge des Druckschalters können durch ein analoges Eingangssignal (4-20 mA / 0-10 V) kontinuierlich nachgeführt beziehungsweise angepasst werden. Auf dem Display kann der Anwender wahlweise der Eingangsdruck, Ausgangsdruck oder die Differenzdruck ablesen.
Anwendungsbeispiel Variable Drücke in der Werkzeugmaschinen-Spannhydraulik: Es ist von großem Vorteil, wenn der Schaltpunkt des Druckschalters auf elektronischem Wege entsprechend der Ventilstellung nachgeführt werden kann. Der Spanndruck soll in einem variablen Gut-Bereich (Fenster) liegen. Liegt der Druck außerhalb des voreingestellten Fensters, so ist der jeweilige Schaltpunkt nicht aktiv. Die Besonderheit: Der Bereich wird mittels externem Analogsignal situationsbedingt nachgeführt.
Druckdifferenzschalter Durch Auswertung des Analogsignals eines externen Drucktransmitters schaltet der Sensor bei Über- oder Unterschreitung einer eingestellten Druckdifferenz. Anwendungen finden sich beispielsweise bei der Filterüberwachung oder bei Schleusen. Auch weit voneinander entfernte Druckdifferenz-Meßstellen lassen sich somit leicht realisieren.
Leistungsmerkmale Stufenlose Schaltpunktnachführung durch Auswertung externer Spannungs-/Stromwerte. Kontinuierlicher Vergleich von Soll-/Ist-Werten direkt im Sensor. Differenzdrucküberwachung durch Verarbeitung eines Drucktransmittersignals. Integrierte Sonderfunktionen zur einfachen Anpassung an spezielle Aufgaben. Komfortabel: 4-stelliges LED-Display, Druckanzeige in bar, psi und MPa.
PNI021 - Druckschalter Meßbereich 250 bar
PNI022 - Druckschalter Meßbereich 100 bar
PNI023 - Druckschalter Meßbereich 25 bar
PNI024 - Druckschalter Meßbereich 10 bar Weitere Informationen:
Download des Druckschalter-Bulletins (PDF-File 514kB)
|
|
|
|