Wer an der kostenpflichtigen digitalen Kundenschulung „Grundlagen der Leitfähigkeitsmessung: Theorie, Einbau & Anwendung kompakt erklärt“ teilnimmt, ist grundsätzlich berechtigt, einen Rabatt bis zur Höhe der Kosten der digitalen Kundenschulung in Höhe von 127,50 € bei einem Kauf von Artikeln der Artikelnummer ZB0633,VES004,VSA007,VSA001,ZJF056, VKV021, VKV022, ZJF058, VWV001, VTV121,VTV122, VSP001, VWV002, VSA002, VSA004,VSA008, VSA204, VOS050, VYA003, VYA004, VSA006, VSA005, VSA205, VSP003, VSM102, VTV12A, VSA201, VVB001, VVB010, VVB011, VVB020, VVB021, ZZ0809, VSP01A, VSP02A, VNB001, VSP004, ZB0929, VSM101, VSM103, VSM104, VSE002 ,VSE003, VSE100, VSE101, VSE903, VSE150, VSE151, VSE153, VSE152, VSE950, VSE951, VSE953 einzulösen.
Die Rabattaktion ist gültig vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024. Der Rabatt kann drei Monate ab Teilnahme an der digitalen Kundenschulung „Grundlagen der Leitfähigkeitsmessung: Theorie, Einbau & Anwendung kompakt erklärt“ eingelöst werden. Die Rabattaktion ist befristet bis zum 31.12.2024. Nach Ablauf dieser Frist ist ein Einlösen des Rabattes ausgeschlossen.
Um den Rabatt einzulösen, ist die Bestellung der rabattfähigen Produkte an folgende E-Mail-Adresse zu senden:
Es werden ausschließlich Bestellungen entgegengenommen und rabattiert, die unter Angabe des Schulungsdatums, des Kunden und der teilnehmenden Person an die genannte E-Mail-Adresse gesendet werden.
Der Mindestbestellwert beträgt 127,50 EUR. Die Rabattaktion steht einmal pro Kunde zur Verfügung. Kunde ist, auf dessen Rechnung die Schulung und die Produkte bestellt werden. Der Rabatt kann nicht übertragen werden.
Die Höhe des Rabatts beträgt 127,5 EUR. Der Rabatt kann nur bei einer Bestellung auf rabattfähige Produkte geltend gemacht werden. Eine Barauszahlung oder nachträgliche Verrechnung mit einer früheren Bestellung ist ausgeschlossen.
Der Rabatt kann nur auf rabattfähige Produkte verwendet werden. Rabattfähige Produkte sind ausschließlich Artikel der Artikelnummer ZB0633,VES004,VSA007,VSA001,ZJF056, VKV021, VKV022, ZJF058, VWV001, VTV121,VTV122, VSP001, VWV002, VSA002, VSA004,VSA008, VSA204, VOS050, VYA003, VYA004, VSA006, VSA005, VSA205, VSP003, VSM102, VTV12A, VSA201, VVB001, VVB010, VVB011, VVB020, VVB021, ZZ0809, VSP01A, VSP02A, VNB001, VSP004, ZB0929, VSM101, VSM103, VSM104, VSE002 ,VSE003, VSE100, VSE101, VSE903, VSE150, VSE151, VSE153, VSE152, VSE950, VSE951, VSE953.
Diese Rabattaktion ist nicht mit anderen Rabattaktionen oder Gutscheinen kombinierbar.
Die Haftung der ifm electronic gmbh und ihrer verbundenen Unternehmen im Rahmen der Rabattaktion ist ausgeschlossen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Durch die Teilnahme an der Rabattaktion willigt der Teilnehmer ein, dass der Veranstalter die erforderlichen personenbezogenen Daten verarbeitet und somit das Vorliegen der Voraussetzungen überprüft. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, die Einwilligung zu widerrufen und somit von der Teilnahme zurückzutreten. Die Rechte nach der Datenschutzgrundverordnung bleiben unberührt. Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers Dritten nicht zugänglich gemacht werden.