• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Impulse, o noticiário ifm

Experimente a automação de uma forma inédita. Impulse, o noticiário ifm destaca as tendências e tópicos mais importantes da automação. Falamos sobre os desafios específicos da indústria e mostramos as respostas, desde produtos inovadores até soluções completas. Também apresentamos exemplos de automação bem sucedidos da prática e deixamos que nossos especialistas e clientes exponham suas opiniões na mesma medida.

Informação encontra inspiração - Bem-vindo ao Impulse!

Alimentos: Como podemos produzir de forma mais sustentável?

A população mundial está crescendo e, no futuro, será necessário produzir alimentos para mais de 10 bilhões de pessoas. Como isso pode ser feito em um cenário de recursos naturais cada vez mais escassos?

Mobilidade elétrica: eficiente produção de baterias desde o início

Como a automação pode garantir a qualidade das primeiras etapas de produção da células de baterias? Qual é a contribuição da pesquisa nesse caso? Você pode encontrar as respostas na edição atual do Impulse - o noticiário ifm.

Máquinas móveis: Soluções globais para a era 4.0

As máquinas móveis possuem exigências específicas em relação à automação e à digitalização. Na atual edição do “Impulse - o noticiário ifm” falamos com especialistas sobre porque não basta ter apenas bons hardwares e softwares. Além disso, ousamos dar uma olhada no futuro de rede 4.0 e demonstramos como as vantagens deste futuro já podem ser utilizadas hoje.

Água: soluções de digitalização para o processamento industrial

Ao longo do ciclo da água, muitos dos diferentes integrantes extraem a preciosa mercadoria e impõem diferentes exigências sobre sua qualidade e pureza. No episódio atual do "Impulse - o noticiário ifm", nos concentramos no tratamento de águas industriais.

Logística interna: Soluções para fluxos internos eficientes de mercadorias.

Quanto mais confiável for a logística interna, mais garantida será a satisfação do cliente. Afinal, se os processos internos estiverem interligados sem erros e de maneira eficiente, é possível manter o tempo desde o recebimento do pedido até a entrega ao cliente o mais curto possível.

Verificação de erro: garantia confiável da qualidade do produto em cada etapa do trabalho.

A qualidade de um produto final é determinada ao longo de todo o processo de criação de valor: a qualidade de cada componente, de cada processo de fabricação e de cada etapa de montagem afeta o resultado final. Na edição atual de “Impulse - o noticiário ifm” são mostrados os desafios que surgem em processos automatizados e manuais e quais são as soluções que a ifm oferece.

Alimentos: Soluções de automação para processos seguros e eficientes

Especialmente na produção de alimentos é essencial utilizar as matérias-primas obtidas de forma eficiente. “Impulse - o noticiário ifm” apresenta o caminho desde a matéria-prima até o produto e neste episódio dá atenção especial ao processamento seguro de produtos lácteos.

Digitalização: Assim a evolução industrial pode ser dominada de forma simples e objetiva!

Como os dados do sensor encontram o caminho até o nível de TI? E por que é útil utilizar dados adicionais? “Impulse - o noticiário ifm” mostra conversas com especialistas em digitalização e clientes que atualmente já se beneficiam das informações extras e que da mesma forma permitem que seus clientes também se beneficiem dessas informações.

Soluções de automação para a indústria alimentícia e de bebidas

A máxima confiabilidade do processo e uma constante alta qualidade do produto são fundamentais na indústria alimentícia; seja na fabricação de bebidas, doces, produtos de laticínios ou no processamento de carnes. Mesmo pequenas impurezas em um produto levam a grandes danos, seja o recall de um lote inteiro ou uma parada de produção de alto custo. Neste programa analisamos a gama de produtos da ifm especialmente desenvolvida para a indústria alimentícia e mostramos a importância da automação nos exemplos de melhores práticas da Refresco e da Tetra Pak.

Sensores de visão na fabricação industrial

Na tecnologia de automação, os sensores de visão são hoje em dia parte integrante do controle de montagem, de produção e de qualidade e são também um meio de aumentar a eficiência. São câmeras com avaliação específica da aplicação, ou seja, olhos eletrônicos confiáveis, com um preço baixo e um alto grau de integração. No programa de hoje mostraremos como isto pode ocorrer na prática na prática no setor automotivo.

Gestão de recursos hídricos: desafios e soluções

Noticiário interessante com o foco da automação em sistemas de filtragem de água. Aqui responderemos às perguntas sobre a importância da automação inteligente em tais sistemas quando se trata de um recurso tão precioso como a água. Para isso, recebemos em nosso estúdio convidados que podem ilustrar ambos os lados, tanto do lado técnico como do ponto de vista do nosso cliente "NEREUS".

moneo: é assim que a evolução industrial começa

Como plataforma IIoT, o ifm moneo combina o nível da tecnologia de operação com o nível da tecnologia da informação. Os dados dos sensores gerados nas instalações de produção podem ser lidos e processados facilmente e usados como base para decisões empresariais sustentáveis. Neste programa de TV, apresentamos a importância da "ferramenta" correta em mostramos a facilidade e rapidez do moneo.

Bate-papo da feira de Hannover 2021

Produtos novos e inovadores, soluções de software e de sistemas 2021

A ifm desenvolve, produz e vende mundialmente sensores, controladores, softwares e sistemas para a automação industrial. Na Hannover Messe 2021 deste ano, oferecemos a você vários novos produtos inovadores, sistemas e soluções de software inteligente. Conversamos com nossos especialistas sobre os últimos desenvolvimentos em software IIoT, sensores de posição ópticos e muito mais.